DOCA0272IT-00

PN_SystemControl (PROFINET IO)

Le tabelle seguenti contengono informazioni sui parametri dell'interfaccia del blocco di funzione.

Ingressi

Ingresso

Tipo dati

Descrizione

Categoria variabili

i_xEnable

BOOL

Attiva l'elaborazione del blocco di funzione. I dati ciclici verranno letti/scritti nell'interfaccia IO dell'hardware.

Controllo blocco di funzione

i_xResetSystem

BOOL

Se questo ingresso viene impostato su TRUE, viene eseguito il reset del sistema.

Dati ciclici

i_hwStartAddress

Variante

Deve corrispondere al primo indirizzo dell'intervallo dell'indirizzo del modulo secondario dell'ingresso ciclico dell'avatar correlato per eseguire la comunicazione di lettura ciclica.

Parametro di comunicazione

Ingresso/uscita

InOut

Tipo dati

Descrizione

Categoria variabili

iq_hwQBAddress

Byte

Deve corrispondere all'indirizzo del modulo secondario dell'uscita ciclica per eseguire la comunicazione di scrittura ciclica.

Parametro di comunicazione

Uscite

Uscita

Tipo dati

Descrizione

Categoria variabili

q_xActive

BOOL

Se questa uscita viene impostata su TRUE, il blocco di funzione avatar è abilitato oppure una richiesta aciclica è occupata.

Stato blocco di funzione

q_xError

BOOL

Se questa uscita viene impostata su TRUE, si è verificato un errore rilevato durante l'esecuzione del blocco di funzione avatar. Per informazioni dettagliate sull'errore rilevato, consultare il valore dell'ID errore.

Stato blocco di funzione

q_dwErrorID

DWORD

L'ID errore contiene informazioni dettagliate sull'errore rilevato e verificatosi. I valori possibili sono indicati nella tabella seguente:

Stato blocco di funzione

q_xSystemOperat

BOOL

Se questa uscita viene impostata su TRUE, l'avatar di sistema si trova nella modalità operativa. Per informazioni dettagliate sugli stati della macchina, consultare il documento della guida all'installazione e al funzionamento di TeSys island .

Dati ciclici

q_xDegradedMode

BOOL

Se questa uscita viene impostata su TRUE, l'avatar di sistema si trova nella modalità Degradata.

Dati ciclici

q_xMinorEvent

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è nella modalità Evento minore rilevato.

Dati ciclici

q_xPreOperat

BOOL

Se questa uscita viene impostata su TRUE, l'avatar di sistema si trova nella modalità pre-operativa.

Dati ciclici

q_xForceMode

BOOL

Se questa uscita viene impostata su TRUE, l'avatar di sistema si trova nella modalità Forzatura.

Dati ciclici

q_xTestMode

BOOL

Se questa uscita viene impostata su TRUE, l'avatar di sistema si trova nella modalità Test.

Dati ciclici

Codici di stato ed errore da ConstTeSysIsland

Nome membro

Utilizzato dal blocco di funzione

Cdw_ErrNoMsg

Cdw_ErrInternal

No

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Cdw_ErrInvalidHwid

No

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

No

Cdw_ErrReadCycIn

Cdw_ErrReadAcycData1

No

Cdw_ErrReadAcycData2

No

Cdw_ErrWriteAcycData

No

Cdw_StsReadAcycData1Compl

No

Cdw_StsReadAcycData2Compl

No

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

No

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.