DOCA0272IT-00

Interfaccia di potenza: senza I/O (misura)

Profilo blocco di funzione

Tipo blocco di funzione

Blocco di funzione controllo avatar

Tipo di accesso ai dati

Ciclico (lettura/scrittura) e aciclico (lettura).

Uso previsto

Caricamento avatar "Interfaccia di potenza, senza I/O".

Funzionalità

Il blocco di funzione Interfaccia di potenza è utilizzato per monitorare la corrente su un dispositivo di potenza esterno, come un relè a stato solido, un soft starter o un variatore.

Le sezioni seguenti contengono informazioni dettagliate sull'interfaccia e l'uso dei parametri dei blocchi di funzione PROFINET IO e PROFIBUS DP per questo avatar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.