DOCA0272IT-00

UDT_Control

L'UDT Control è utilizzato per trasferire i dati di controllo aciclici di un avatar, come i messaggi di allarme e sgancio. Le interfacce di tutti i blocchi di funzione dell'avatar di controllo PROFINET IO e PROFIBUS DP contengono questo UDT come parametro.

Non tutti i bit dei messaggi di allarme e sgancio sono supportati da tutti gli avatar di controllo. Per informazioni dettagliate sui bit supportati dai singoli avatar, consultare le descrizioni dei Blocchi di funzione controllo avatar.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

MotorTemperature

UINT

Indica la temperatura del motore in incrementi di 0,1 °C. A seconda del tipo di sensore di temperatura, l'intervallo è:

  • -200—850 °C (per PT100)

  • -200—600 °C (per PT1000)

  • -60—180 °C (per NI 100/1000)

SIL* Gruppo

USINT

Indica il numero del gruppo SIL.

ThermalCapacity

USINT

Fornisce la percentuale (%) della capacità termica del motore.

AlarmMsg1

STRUCT

Messaggi di allarme di un avatar di controllo. Vedere Struct AlarmMsg1.

AlarmMsg2

STRUCT

Messaggi di allarme di un avatar di controllo. Vedere Struct AlarmMsg2.

TripMsg1

STRUCT

Messaggi di sgancio di un avatar di controllo. Vedere Struct TripMsg1.

TripMsg2

STRUCT

Messaggi di sgancio di un avatar di controllo. Vedere Struct TripMsg2.

TimeToTrip

UINT

Tempo previsto (s) prima che si verifichi uno sgancio da sovraccarico termico in base alle condizioni di corrente.

TimeToReset

UINT

Tempo stimato di attesa prima che il reset possa riconoscere uno sgancio da sovraccarico termico.

PAStatusReg1

Struct

Registro di stato allarme predittivo 1

Struct AlarmMsg1

Elemento

Tipo di dati

BIT

Descrizione

(riservato)

BOOL

8

 

(riservato)

BOOL

9

 

(riservato)

BOOL

10

 

(riservato)

BOOL

11

 

(riservato)

BOOL

12

 

(riservato)

BOOL

13

 

(riservato)

BOOL

14

 

(riservato)

BOOL

15

 

(riservato)

BOOL

0

 

(riservato)

BOOL

1

 

GroundCurrent

BOOL

2

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento corrente di terra.

ThermalOverload

BOOL

3

La capacità termica dell'avatar è aumentata oltre il livello di sovraccarico termico.

(riservato)

BOOL

4

 

Blocco

BOOL

5

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di blocco.

CurrentPhaseUnbalance

BOOL

6

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sbilanciamento fase.

Sottocorrente

BOOL

7

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sottocorrente.

Struct AlarmMsg2

Elemento

Tipo di dati

BIT

Descrizione

(riservato)

BOOL

8

 

(riservato)

BOOL

9

 

(riservato)

BOOL

10

 

(riservato)

BOOL

11

 

(riservato)

BOOL

12

 

(riservato)

BOOL

13

 

(riservato)

BOOL

14

 

(riservato)

BOOL

15

 

(riservato)

BOOL

0

 

(riservato)

BOOL

1

 

(riservato)

BOOL

2

 

Sovracorrente

BOOL

3

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sovracorrente.

(riservato)

BOOL

4

 

(riservato)

BOOL

5

 

MotorOverheat

BOOL

6

La temperatura del motore è aumentata oltre il livello di surriscaldamento motore.

(riservato)

BOOL

7

 

Struct TripMsg1

Elemento

Tipo di dati

BIT

Descrizione

Stallo

BOOL

8

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio stallo.

(riservato)

BOOL

9

 

(riservato)

BOOL

10

 

(riservato)

BOOL

11

 

(riservato)

BOOL

12

 

(riservato)

BOOL

13

 

(riservato)

BOOL

14

 

(riservato)

BOOL

15

 

(riservato)

BOOL

0

 

(riservato)

BOOL

1

 

GroundCurrent

BOOL

2

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio corrente di terra.

ThermalOverload

BOOL

3

La capacità termica dell'avatar è aumentata oltre il 100%.

LongStart

BOOL

4

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio avvio lungo.

Blocco

BOOL

5

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio blocco.

CurrentPhaseUnbalance

BOOL

6

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio sbilanciamento fase di corrente.

Sottocorrente

BOOL

7

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio sottocorrente.

Struct TripMsg2

Elemento

Tipo di dati

BIT

Descrizione

(riservato)

BOOL

8

 

(riservato)

BOOL

9

 

(riservato)

BOOL

10

 

(riservato)

BOOL

11

 

(riservato)

BOOL

12

 

(riservato)

BOOL

13

 

(riservato)

BOOL

14

 

(riservato)

BOOL

15

 

(riservato)

BOOL

0

 

(riservato)

BOOL

1

 

PhaseConfig

BOOL

2

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio configurazione fase.

Sovracorrente

BOOL

3

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio sovracorrente.

CurrentPhaseLoss

BOOL

4

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio perdita fase di corrente.

CurrentPhaseReversal

BOOL

5

L'avatar ha rilevato le condizioni che causano un evento di sgancio inversione fase corrente.

MotorOverheat

BOOL

6

La temperatura del motore è aumentata oltre il livello di trip surriscaldamento motore.

(riservato)

BOOL

7

 

Struct PAStatusReg1

Elemento

Tipo di dati

BIT

Descrizione

PA8Status

BOOL

8

Stato dell'allarme predittivo Bit 8

PA9Status

BOOL

9

Stato dell'allarme predittivo Bit 9

(riservato)

BOOL

10

 

(riservato)

BOOL

11

 

(riservato)

BOOL

12

 

(riservato)

BOOL

13

 

(riservato)

BOOL

14

 

(riservato)

BOOL

15

 

PA0Status

BOOL

0

Stato dell'allarme predittivo Bit 0

PA1Status

BOOL

1

Stato dell'allarme predittivo Bit 1

PA2Status

BOOL

2

Stato dell'allarme predittivo Bit 2

PA3Status

BOOL

3

Stato dell'allarme predittivo Bit 3

PA4Status

BOOL

4

Stato dell'allarme predittivo Bit 4

PA5Status

BOOL

5

Stato dell'allarme predittivo Bit 5

PA6Status

BOOL

6

Stato dell'allarme predittivo Bit 6

PA7Status

BOOL

7

Stato dell'allarme predittivo Bit 7

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.