DOCA0272IT-00

Motore a due velocità e a due sensi di marcia

Profilo blocco di funzione

Tipo blocco di funzione

Blocco di funzione controllo avatar.

Tipo di accesso ai dati

Ciclico (lettura/scrittura) e aciclico (lettura).

Uso previsto

Caricamento avatar "Motore a due velocità, a due sensi di marcia"

Funzionalità

Il blocco di funzione Motore a due velocità e a due sensi di marcia viene utilizzato per gestire un motore a due velocità e a due sensi di marcia (avanti e indietro).

Le sezioni seguenti contengono informazioni dettagliate sull'interfaccia e l'uso dei parametri dei blocchi di funzione PROFINET IO e PROFIBUS DP per questo avatar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.