DOCA0272PTBR-00

Atribuir a interface de rede do TeSys™ island a uma CPU

  1. Abra a vista da rede usando a entrada Devices & networks (Dispositivos e redes) do painel de navegação do projeto.

  2. Clique com o botão esquerdo do mouse na interface Ethernet da interface de rede do TeSys island e, em seguida, arraste-a para a interface Ethernet da CPU.

    Quando você soltar o botão esquerdo do mouse, o dispositivo será atribuído ao PLC. Você também pode clicar em Not assigned (Não atribuído) no dispositivo do TeSys island e selecionar o PLC e a interface apropriados na caixa de diálogo que é aberta.

    TeSysIsland Devices & networks (Dispositivos e redes do TeSys island)

  3. Durante a atribuição do dispositivo ao PLC, o Siemens® TIA Portal atribui automaticamente endereços I e Q aos módulos do TeSys™ island Se os endereços I e Q precisarem ser editados, mude para a vista do dispositivo da interface de rede e digite os endereços desejados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?