DOCA0272PTBR-00

Blocos de funções de controle de avatar

Para cada tipo de avatar (dispositivo, carga ou aplicação), a biblioteca de blocos de funções do TeSys™ island para o TIA Portal fornece um bloco de funções de controle dedicado na pasta “DP_Avatar” ou “PN_Avatar”. Esses blocos de funções podem ser utilizados para controlar as funcionalidades dos respectivos avatares e recuperar informações de status sobre o avatar. Cada instância de um avatar no TeSys™ island também requer sua própria instância do bloco de funções de controle de avatar apropriada no programa PLC, caso o controle seja feito utilizando o programa PLC.

Os blocos de funções de controle de avatar utilizam uma combinação de dados de entrada e saída cíclica, além de solicitações de leitura acíclica, dependendo da funcionalidade de cada um e dos dados fornecidos pelo avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?