DOCA0272PTBR-00

Blocos de funções de gerenciamento de ativos de dispositivo

Os dados de Gerenciamento de ativos complementam os dados do avatar do sistema e dos avatares individuais de dispositivo, carga e aplicação. Os dados de Gerenciamento de ativos dos dispositivos da ilha podem ser acessados por meio dos blocos de funções de Gerenciamento de ativos de dispositivo. Para cada tipo de dispositivo, foi criado um bloco de funções individual. Partidas e SIL* As partidas compartilham uma implementação comum, assim como os módulos de E/S digital e analógica. Esses blocos de funções podem ser encontrados nas pastas “DP_Devices” e “PN_Devices”. Os blocos de funções devem ser instanciados para cada dispositivo para o qual são recuperados dados do Gerenciamento de ativos.

Os blocos de funções de gerenciamento de ativos de dispositivo utilizam apenas solicitações de leitura acíclica.

NOTA: Os dispositivos do TeSys™ island são representados nos slots a partir do slot número 101 no dispositivo de rede do TeSys™ island para o PROFINET IO e o PROFIBUS DP.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?