DOCA0272PTBR-00

Compatibilidade de bibliotecas

A biblioteca de blocos de funções descrita neste documento foi desenvolvida para o Siemens® TIA Portal V15. Ela deve ser compatível com qualquer PLC Siemens SIMATIC séries S7-1200 ou S7-1500 que atenda aos requisitos do PLC (veja a seguir).

A biblioteca deve ser compatível com qualquer versão de firmware do TeSys™ island e qualquer versão de biblioteca do DTM para o TeSys™ island que compartilhe da mesma versão principal e secundária (no momento da elaboração deste documento, a versão 2.2.x).

Todos os elementos dentro da biblioteca (blocos de funções e blocos de dados) são configurados para utilizar o acesso a dados não otimizado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?