DOCA0272PTBR-00

Requisitos do PLC

Para funcionarem, os blocos de funções da biblioteca do TeSys™ island para o TIA Portal necessitam que haja instruções estendidas específicas disponíveis no PLC. As instruções necessárias, e as versões dessas instruções para as quais a biblioteca foi testada, são as seguintes:

  • IO2MOD V1.1

  • DPRD_DAT V1.0

  • LOG2GEO V1.2

  • RDREC V1.0

  • WRREC V1.1

No momento da elaboração deste documento, todas essas instruções estavam disponíveis em qualquer PLC Siemens SIMATIC S7-1200 com versão de firmware V4.1 ou posterior ou PLC SIMATIC S7-1500 com versão de firmware V1.0 ou posterior.

Para obter mais detalhes sobre a disponibilidade e utilização das instruções listadas acima, consulte o sistema de Informações do Siemens TIA Portal e as outras Documentações de terceiros da Siemens.

NOTA: Os recursos para a comunicação acíclica por meio das instruções RDREC e WRREC são limitados nos PLCs da Siemens. Portanto, todos os blocos de funções da biblioteca que utilizem a comunicação acíclica fornecem uma entrada de intertravamento para inibir a comunicação acíclica, caso isso seja necessário. Consulte Dados acíclicos para obter mais informações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?