DOCA0272PTBR-00

Blocos de funções de avatar do sistema

O avatar do sistema representa a ilha inteira como um sistema. O avatar do sistema permite definir a configuração de rede e calcula os dados no nível da ilha. Os blocos de funções dessa categoria fornecem acesso às várias funcionalidades de avatar do sistema, bem como seus dados de diagnóstico, energia e gerenciamento de ativos. Os blocos de funções dessa categoria estão contidos nas pastas “DP_System” (PROFIBUS DP) e “PN_System” (PROFINET IO) das respectivas bibliotecas.

Os blocos de funções de avatar do sistema utilizam uma combinação de dados de entrada e saída cíclica, além de solicitações de leitura acíclica, dependendo da funcionalidade que fornecem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?