UDT_Control
O UDT Control é utilizado para transferir os dados acíclicos de controle de um avatar, como mensagens de alarme e disparo. As interfaces de todos os blocos de funções de avatar de controle do PROFINET IO e do PROFIBUS DP contêm esse UDT como um parâmetro.
Nem todos os bits de mensagens de alarme e disparo são suportados por todos os avatares de controle. Detalhes de quais bits são suportados pelos avatares individuais estão incluídos nas descrições dos Blocos de funções de controle de avatar.
Elementos
|
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
|---|---|---|
|
MotorTemperature |
UINT |
Indica a temperatura do motor em incrementos de 0,1 °C. Dependendo do tipo do sensor de temperatura, o intervalo é o seguinte:
|
|
SIL* Grupo |
USINT |
Indica o número do grupo SIL. |
|
ThermalCapacity |
USINT |
Fornece o percentual (%) da capacidade térmica do motor. |
|
AlarmMsg1 |
STRUCT |
As mensagens de alarme de um avatar de controle. Consulte Struct AlarmMsg1. |
|
AlarmMsg2 |
STRUCT |
As mensagens de alarme de um avatar de controle. Consulte Struct AlarmMsg2. |
|
TripMsg1 |
STRUCT |
As mensagens de disparo de um avatar de controle. Consulte Struct TripMsg1. |
|
TripMsg2 |
STRUCT |
As mensagens de disparo de um avatar de controle. Consulte Struct TripMsg2. |
|
TimeToTrip |
UINT |
Tempo estimado (em segundos) antes que um disparo de sobrecarga térmica ocorra, dadas as condições atuais. |
|
TimeToReset |
UINT |
Tempo estimado a esperar antes de confirmar uma reinicialização de um disparo de sobrecarga térmica. |
|
PAStatusReg1 |
Struct |
Registro de status de alarme preditivo 1 |
Struct AlarmMsg1
|
Elemento |
Tipo de dados |
BIT |
Descrição |
|---|---|---|---|
|
(reservado) |
BOOL |
8 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
|
GroundCurrent |
BOOL |
2 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de corrente de terra. |
|
ThermalOverload |
BOOL |
3 |
A capacidade térmica do avatar ficou acima do nível de sobrecarga térmica. |
|
(reservado) |
BOOL |
4 |
|
|
Rotor bloqueado |
BOOL |
5 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de rotor bloqueado. |
|
CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
6 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de desequilíbrio de corrente de fase. |
|
Subcorrente |
BOOL |
7 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de subcorrente. |
Struct AlarmMsg2
|
Elemento |
Tipo de dados |
BIT |
Descrição |
|---|---|---|---|
|
(reservado) |
BOOL |
8 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
2 |
|
|
Sobrecorrente |
BOOL |
3 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de sobrecorrente. |
|
(reservado) |
BOOL |
4 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
5 |
|
|
MotorOverheat |
BOOL |
6 |
A temperatura do motor ficou acima do nível de superaquecimento do motor. |
|
(reservado) |
BOOL |
7 |
Struct TripMsg1
|
Elemento |
Tipo de dados |
BIT |
Descrição |
|---|---|---|---|
|
Bloqueio na partida |
BOOL |
8 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de bloqueio na partida. |
|
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
|
GroundCurrent |
BOOL |
2 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de corrente de terra. |
|
ThermalOverload |
BOOL |
3 |
A capacidade térmica do avatar ficou acima de 100%. |
|
LongStart |
BOOL |
4 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de partida longa. |
|
Rotor bloqueado |
BOOL |
5 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de rotor bloqueado. |
|
CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
6 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de desequilíbrio de corrente de fase. |
|
Subcorrente |
BOOL |
7 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de subcorrente. |
Struct TripMsg2
|
Elemento |
Tipo de dados |
BIT |
Descrição |
|---|---|---|---|
|
(reservado) |
BOOL |
8 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
|
PhaseConfig |
BOOL |
2 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de configuração de fase. |
|
Sobrecorrente |
BOOL |
3 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de sobrecorrente. |
|
CurrentPhaseLoss |
BOOL |
4 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de perda de corrente de fase. |
|
CurrentPhaseReversal |
BOOL |
5 |
O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de sequência de fases de corrente. |
|
MotorOverheat |
BOOL |
6 |
A temperatura do motor ficou acima do nível de disparo de superaquecimento do motor. |
|
(reservado) |
BOOL |
7 |
Struct PAStatusReg1
|
Elemento |
Tipo de dados |
BIT |
Descrição |
|---|---|---|---|
|
PA8Status |
BOOL |
8 |
Status do Bit 8 do alarme preditivo |
|
PA9Status |
BOOL |
9 |
Status do Bit 9 do alarme preditivo |
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
|
PA0Status |
BOOL |
0 |
Status do Bit 0 do alarme preditivo |
|
PA1Status |
BOOL |
1 |
Status do Bit 1 do alarme preditivo |
|
PA2Status |
BOOL |
2 |
Status do Bit 2 do alarme preditivo |
|
PA3Status |
BOOL |
3 |
Status do Bit 3 do alarme preditivo |
|
PA4Status |
BOOL |
4 |
Status do Bit 4 do alarme preditivo |
|
PA5Status |
BOOL |
5 |
Status do Bit 5 do alarme preditivo |
|
PA6Status |
BOOL |
6 |
Status do Bit 6 do alarme preditivo |
|
PA7Status |
BOOL |
7 |
Status do Bit 7 do alarme preditivo |