UDT_PVControl
O UDT PVControl é utilizado para transferir dados cíclicos de variáveis de processo de um avatar, como valores analógicos de sensores e sinais discretos de contatores. As interfaces dos blocos de funções de avatar de aplicação do PROFINET IO e do PROFIBUS DP contêm esse UDT como um parâmetro.
Elementos
|
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
|---|---|---|
|
PVInput0 |
INT |
Entrada de variável de processo para valor analógico |
|
PVInput1 |
INT |
Entrada de variável de processo para valor analógico |
|
PVInput2 |
INT |
Entrada de variável de processo para valor analógico |
|
PVInput3 |
INT |
Entrada de variável de processo para valor analógico |
|
PVInput4 |
INT |
Entrada de variável de processo para valor analógico |
|
PVSwitch0 |
BOOL |
Contator de variável de processo para sinais discretos |
|
PVSwitch1 |
BOOL |
Contator de variável de processo para sinais discretos |
|
PVSwitch2 |
BOOL |
Contator de variável de processo para sinais discretos |
|
PVSwitch3 |
BOOL |
Contator de variável de processo para sinais discretos |
|
PVSwitch4 |
BOOL |
Contator de variável de processo para sinais discretos |
|
Reservar |
BOOL |
|
|
Reservar |
BOOL |
|
|
Reservar |
BOOL |
|
|
PVControlIn0 |
BOOL |
Status da entrada de controle de PV 0 |
|
PVControlIn1 |
BOOL |
Status da entrada de controle de PV 1 |
|
Reservar |
BOOL |
|
|
Reservar |
BOOL |
|
|
Reservar |
BOOL |
|
|
Reservar |
BOOL |
|
|
Reservar |
BOOL |
|
|
Reservar |
BOOL |