DOCA0270TR-01

Geçerli Faz Dengesizliği

Geçerli Faz Dengesizliği işlevi, yalnızca üç fazlı TeSys avatarları için geçerlidir.

Bu koruma işlevi, etkin olduğunda aşağıdakileri gerçekleştirir:

  • Geçerli faz dengesizliği, belirtilen Geçerli Faz Dengesizliği Alarmı Düzeyi’ni geçtiğinde bir Geçerli Faz Dengesizliği Alarmı verir.

  • Geçerli faz dengesizliği Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Gecikmesi’nde belirtilenden daha uzun bir süre Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Düzeyi’ni aşarsa, Geçerli Faz Dengesizliği Açtırmasını tetikler.

    NOT: Çalışma Durumu ve Başlama Durumu için ayrı açtırma gecikmeleri yapılandırılabilir.

Geçerli Faz Dengesizliği Açtırması ve Alarmı

I1

Faz 1 Akım

I2

Faz 2 Akım

I3

Faz 3 Akım

%Idengesizlik

%Geçerli Faz Dengesizliği

Ialarm

Geçerli Faz Dengesizliği Alarmı Düzeyi

Iaçtırma

Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Düzeyi

T1

Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Gecikmesi—Başlat

T2

Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Gecikmesi—Çalıştır

A

Motor Başlama Durumu

B

Motor Çalışma Durumu

C

Geçerli Faz Dengesizliği Alarmı

D

Geçerli Faz Dengesizliği Açtırması

NOT: %Geçerli Faz Dengesizliği değeri
  • Herhangi bir ayrı faz RMS akımı (mutlak değer olarak) ile üç faz RMS akımlarının ortalaması arasındaki maksimum fark

  • Üç faz RMS akımlarının ortalaması ile bölünmesidir

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?