Déséquilibre de phase de courant
La fonction Déséquilibre de Phase Courant ne s’applique qu’aux avatars TeSys triphasés.
Lorsqu’elle est activée, cette fonction de protection effectue les opérations suivantes :
-
Lancement d’une alarme de déséquilibre de phase courant lorsque le déséquilibre de phase courant dépasse le niveau d’alarme de déséquilibre de phase courant.
-
Lancement d’un déclenchement déséquilibre de phase courant lorsque le déséquilibre de phase de courant dépasse le niveau déclenchement déséquilibre de phase courant spécifié pendant une durée plus longue que le délai déclenchement déséquilibre de phase courant spécifié
NOTE: Des délais de déclenchement distincts sont configurables pour l’état Marche et l’état Démarrage.
|
I1 |
Courant phase 1 |
I2 |
Courant phase 2 |
|
I3 |
Courant phase 3 |
%Idéséq |
%Déséquilibre de phase courant |
|
Ialarme |
Niveau d’alarme de déséquilibre de phase de courant |
Idécl |
Niveau déclenchement déséquilibre de phase courant |
|
T1 |
Délai Déclenchement Déséquilibre de Phase courant – Démarrage |
T2 |
Délai Déclenchement Déséquilibre de Phase courant – Marche |
|
A |
État Démarrage du moteur |
B |
État Marche du moteur |
|
C |
Alarme de déséquilibre de phase de courant |
D |
Déclenchement déséquilibre de phase courant |
-
Égale à la différence maximale entre le courant efficace de chaque phase (en valeur absolue) et la moyenne des courants efficaces triphasés ;
-
Divisée par la moyenne des courants efficaces triphasés.