전류 위상 불균형
전류 위상 불균형 기능은 3상 TeSys 아바타에만 적용됩니다.
사용 설정된 경우 이 보호 기능은 다음을 수행합니다.
-
전류 위상 불균형 상태가 지정된 전류 위상 불균형 경보 - 수준을 초과할 경우 전류 위상 불균형 경보 신호를 보냅니다.
-
전류 위상 불균형 상태가 지정된 전류 위상 불균형 트립 - 수준을 지정된 전류 위상 불균형 트립 지연 시간보다 긴 시간 동안 초과할 경우 전류 위상 불균형 트립을 트리거합니다.
주의: 실행 상태 및 시작 상태에 대해 별도의 트립 지연을 구성할 수 있습니다.
|
I1 |
1상 전류 |
I2 |
2상 전류 |
|
I3 |
3상 전류 |
%Iunb |
% 전류 위상 불균형 |
|
Ialarm |
전류 위상 불균형 경보 - 수준 |
Itrip |
전류 위상 불균형 트립 - 수준 |
|
T1 |
전류 위상 불균형 트립 지연 — 시작 |
T2 |
전류 위상 불균형 트립 지연 — 실행 |
|
A |
전동기 시작 상태 |
B |
전동기 실행 상태 |
|
C |
전류 위상 불균형 경보 |
D |
전류 위상 불균형 트립 |
-
개별 위상 RMS 전류(절대값) 및 3상 RMS 전류의 평균 간의 최대 차이
-
3상 RMS 전류의 평균으로 나눈 값