DOCA0270PTBR-01

Desequilíbrio de corrente de fase

A função Desequilíbrio de corrente de fase somente se aplica a avatares TeSys trifásicos.

Se habilitada, essa função de proteção realiza o seguinte:

  • Sinaliza um Alarme de desequilíbrio de corrente de fase quando o desequilíbrio de corrente de fase excede o Nível de alarme de desequilíbrio de corrente de fase especificado

  • Aciona um Disparo de desequilíbrio de corrente de fase quando o Desequilíbrio de corrente de fase excede o Nível de disparo de desequilíbrio de corrente de fase especificado por um período maior do que o Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase especificado

    NOTA: Temporizadores de disparo separados podem ser configurados para os estados Em regime e Partindo

Disparo e alarme de desequilíbrio de corrente de fase

I1

Corrente da fase 1

I2

Corrente da fase 2

I3

Corrente da fase 3

%Iunb

%Desequilíbrio de corrente de fase

Ialarm

Nível de alarme de desequilíbrio de corrente de fase

Itrip

Nível de disparo de desequilíbrio de corrente de fase

T1

Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase – Iniciar

T2

Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase – Executar

A

Estado Partindo do motor

B

Estado Em regime do motor

C

Alarme de desequilíbrio de corrente de fase

D

Disparo de desequilíbrio de corrente de fase

NOTA: O valor de %Desequilíbrio de corrente de fase é
  • A diferença máxima entre qualquer corrente de fase RMS individual (em valores absolutos) e a média RMS das correntes trifásicas

  • Dividido pela média RMS das correntes trifásicas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?