인클로저 요구 사항
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
TeSys island 모듈은 IEC/CISPR 간행물 11에 따라 Zone B, Class A 산업 장비로 설계되었습니다. 표준에서 설명한 환경 외 다른 환경 또는 이 안내서의 사양을 충족하지 않는 환경에서 사용하는 경우, 전도성 및/또는 방사형 간섭이 있는 경우 전자파 적합성 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
모든 TeSys island 모듈은 EN61131-2에 정의된 개방형 장비에 대하여 및 북미 표준에 따른 개방형 장비로서 유럽 공동체(CE) 요구 사항을 충족합니다. 설치 환경의 특정 조건에 부합하도록 설계된 인클로저에 제품을 설치해야 하며 의도하지 않게 위험 전압을 접촉하는 직원의 가능성을 최소화해야 합니다. 인클로저는 TeSys island 의 전자기 내성을 개선하기 위해 금속으로 구성되어야 하고 무단 액세스를 최소화하기 위해 키 잠금 장치가 있어야 합니다.
위험
경고