Exigences relatives à l’armoire
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
Risque de fonctionnement inattendu
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Les modules TeSys island sont conçus comme équipements industriels de Zone B, Classe A selon la publication CEI/CISPR 11. Utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans cette norme, ou dans des environnements qui ne satisfont pas aux spécifications du présent guide, ces équipements risquent de ne pas satisfaire aux exigences de compatibilité électromagnétique en présence d’interférences conduites et/ou rayonnées.
Tous les modules de TeSys island répondent aux exigences de la communauté européenne (CE) définies dans la norme CEI 61131-2 et aux normes nord-américaines. Ils doivent être installés dans une armoire conçue en fonction des conditions environnementales particulières de l’installation et de façon à minimiser le risque de contact accidentel du personnel avec des tensions dangereuses. L’armoire doit être fabriquée en métal de façon à améliorer l’immunité électromagnétique du TeSys island et doit comporter un mécanisme de verrouillage par clé pour minimiser l’accès non autorisé.