DOCA0270ZH-01

外壳要求

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭该设备的所有电源。
  • 操作此设备和任何关联产品时,只能使用指定电压。
  • 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。
  • 在人员和/或设备面临危险的环境中,请使用适合的联锁装置。
  • 电源线路必须按照当地和国家法规要求进行接线和保护。
  • 佩戴适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循 NFPA 70E、NOM-029-STPS 或 CSA Z462 或当地同等标准的安全电气工作实践。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
意外的设备操作
  • 有关功能安全的完整说明,请参阅 TeSys island 功能安全指南,8536IB1904。
  • 请勿拆卸、修理或修改此设备。没有用户可维修的部件。
  • 在适合其预期应用环境的外壳中安装和操作此设备。
  • 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对此设备的每次执行情况单独进行全面测试。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

TeSys island 模块是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区域 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本指南规格的环境中使用,那么它们可能不符合电磁兼容性要求(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)。

所有 TeSys island 模块均符合 EN61131-2 定义的欧洲共同体 (CE) 对开放式设备的要求,并且符合北美标准的开放式设备要求。这些组件必须安装在专用于安装的特定环境条件的机箱中,从而将人员意外接触到危险电压的可能性降到最低。外壳应由金属制成,以提高 TeSys island 的电磁抗扰性,并应配备带钥匙的锁定装置,以最大程度地减少未经授权的接触。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?