Requisitos do gabinete
PERIGO |
|---|
|
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO
VOLTAICO
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
ATENÇÃO |
|---|
|
Operação não intencional do equipamento
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
Os módulos do TeSys island foram projetados como equipamentos industriais da Zona B, Classe A de acordo com a Publicação 11 da IEC/CISPR. Se eles forem usados em ambientes diferentes dos descritos na norma ou em ambientes que não atendam às especificações deste guia, poderão não atender aos requisitos de compatibilidade eletromagnética na presença de interferência conduzida e/ou irradiada.
Todos os módulos do TeSys island atendem aos requisitos da Comunidade Europeia (CE) para equipamentos abertos, conforme definido pela EN61131-2; e para equipamentos abertos, conforme com os padrões norte-americanos. Você deve instalá-los em um gabinete projetado para atender às condições ambientais específicas da instalação e minimizar a possibilidade de os funcionários entrarem em contato com tensões perigosas inadvertidamente. O gabinete deve ser de metal para melhorar o isolamento eletromagnético do TeSys island e deve ter um mecanismo de travamento com chave para minimizar o acesso não autorizado.
PERIGO
ATENÇÃO