Gehäuseanforderungen
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER
EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
WARNUNG |
|---|
|
Nicht vorgesehener Gerätebetrieb
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
TeSys island -Module sind gemäß IEC/CISPR 11 als Industriegeräte der Zone B, Klasse A ausgelegt. Wenn sie in anderen als den in der Norm beschriebenen Umgebungen zum Einsatz kommen bzw. in Umgebungen, die den Spezifikationen in dieser Anleitung nicht gerecht werden, erfüllen die Module u. U. nicht die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit in der Gegenwart von leitungsgeführten bzw. abgestrahlten Störungen.
Alle TeSys island -Module erfüllen die CE-Anforderungen (Europäische Gemeinschaft) für offene Betriebsmittel nach EN61131-2 sowie für offene Betriebsmittel nach den nordamerikanischen Normen. Sie müssen sie in einem Gehäuse installieren, dessen Bauweise die spezifischen Umgebungsbedingungen für die Installation erfüllt und die Möglichkeit, dass Personal unabsichtlich mit gefährlichen Spannungen in Kontakt kommt, minimiert. Das Gehäuse sollte aus Metall bestehen, damit die elektromagnetische Störfestigkeit des TeSys island verbessert wird. Außerdem sollte es über eine Schlüssel-Verriegelung verfügen, um einem unbefugten Zugriff vorzubeugen.
GEFAHR
WARNUNG