DOCA0270PTBR-01

Superaquecimento do motor

A função Superaquecimento do motor só está disponível para TeSys avatars cujo parâmetro Sensor de temperatura disponível esteja ativado. Esses avatars incluem um módulo de E/S analógico, cabeado à entrada de temperatura do sensor de temperatura associado ao motor protegido.

Se habilitada, essa função de proteção realiza o seguinte:

  • Sinaliza um Alarme de superaquecimento do motor quando a temperatura do motor excede o Nível de alarme de superaquecimento do motor

  • Aciona um Disparo de superaquecimento do motor quando a temperatura do motor excede o Nível de disparo de superaquecimento do motor por um período maior do que o Temporizador de disparo de superaquecimento do motor

O parâmetro Limite de reinicialização de disparo (trip reset) de superaquecimento do motor define a porcentagem mínima que a temperatura deve atingir antes que uma reinicialização de disparo seja permitida.

Disparo e alarme de superaquecimento do motor

A

Temperatura do motor

B

Temperatura do motor ≥ Nível de alarme de superaquecimento do motor

C

Temperatura do motor ≥ Nível de disparo de superaquecimento do motor

D

Alarme

E

Disparo

T

Temporizador de disparo de superaquecimento do motor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?