DOCA0270TR-01

Motor Aşırı Isınması

Motor Aşırı Isınması işlevi, yalnızca Sıcaklık Sensörü Mevcut parametresi etkin olan TeSys avatars'da kullanılabilir. Bu avatars 'da, korunan motorla ilişkili sıcaklık sensöründen gelen sıcaklık girişine bağlı bir analog I/O modülü bulunur.

Bu koruma işlevi, etkin olduğunda aşağıdakileri gerçekleştirir:

  • Motor sıcaklığı, Motor Aşırı Isınması Alarmı Düzeyi’ni geçtiğinde bir Motor Aşırı Isınması Alarmı verir.

  • Motor sıcaklığı Motor Aşırı Isınması Açtırma Gecikmesi değerinden daha uzun bir süre boyunca Motor Aşırı Isınması Açtırma Düzeyi’ni aştığında bir Motor Aşırı Isınması Açtırmasını tetikler.

Motor Aşırı Isınması Açtırma Sıfırlama Eşiği parametresi, açtırma sıfırlamasına izin verilmeden önce hangi sıcaklığın altına düşmesi gerektiğini yüzde cinsinden belirler.

Motor Aşırı Isınması Açtırması ve Alarmı

A

Motor Sıcaklığı

B

Motor Sıcaklığı ≥ Motor Aşırı Isınması Alarmı Düzeyi

C

Motor Sıcaklığı ≥ Motor Aşırı Isınması Açtırma Düzeyi

D

Alarm

E

Açtırma

T

Motor Aşırı Isınması Açtırma Gecikmesi

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?