DOCA0270DE-01

Motor – Überhitzung

Die Funktion „Motor – Überhitzung“ ist nur für TeSys avatars verfügbar, deren Parameter „Temperaturfühler verfügbar“ aktiviert ist. Diese avatars verfügen über ein Analog-E/A-Modul, das mit dem Temperatureingang von dem Temperaturfühler verdrahtet ist, der dem geschützten Motor zugeordnet ist.

Wenn aktiviert, führt diese Schutzfunktion Folgendes aus:

  • Signalisiert einen Motorüberhitzungsalarm, wenn die Motortemperatur die Motorüberhitzungs-Alarmstufe überschreitet.

  • Löst eine Motorüberhitzung-Auslösung aus, wenn die Motortemperatur die Motorüberhitzung-Auslösestufe für eine längere Zeit als die Motorüberhitzung-Auslöseverzögerung überschreitet.

Mit dem Parameter „Motorüberhitzung – Auslösung, Schwellenwert zurücksetzen“ wird der Prozentsatz eingestellt, unter den die Temperatur abfallen muss, bevor ein Zurücksetzen der Auslösung zulässig ist.

Motorüberhitzung-Auslösung und -Alarm

A

Motortemperatur

B

Motortemperatur ≥ Motorüberhitzung-Alarmstufe

C

Motortemperatur ≥ Motorüberhitzung-Auslösestufe

D

Alarm

E

Auslösung

Di

Motorüberhitzung-Auslöseverzögerung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?