DOCA0270FR-01

Surchauffe moteur

La fonction de protection de surchauffe du moteur n’est disponible que pour les TeSys avatars dont le paramètre Capteur de température disponible est activé. Ces avatars comprennent un module d’E/S analogiques, raccordé à l’entrée de température du capteur de température associé au moteur protégé.

Lorsqu’elle est activée, cette fonction de protection effectue les opérations suivantes :

  • Lancement d’une alarme de surchauffe moteur lorsque la température moteur dépasse le niveau d’alarme de surchauffe moteur.

  • Lancement d’un déclenchement pour surchauffe moteur lorsque la température moteur dépasse le niveau de déclenchement surchauffe moteur, pendant une durée plus longue que le délai de déclenchement surchauffe moteur.

Le paramètre Réinitialiser seuil pour Déclenchement surchauffe moteur définit le pourcentage en dessous duquel la température doit descendre avant qu’une réinitialisation déclenchement ne soit autorisée.

Alarme et déclenchement surchauffe moteur

A

Température moteur

B

Température moteur ≥ niveau d’alarme de surchauffe moteur

C

Température moteur ≥ niveau de déclenchement surchauffe moteur

D

Alarme

E

Déclenchement

A

Délai de déclenchement surchauffe moteur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?