DOCA0270ZH-01

电机过热

电机过热功能仅适用于已激活“温度传感器可用”参数的 TeSys avatars。这些 avatars 包括一个模拟量 I/O 模块,它连接到与受保护电机相关的温度传感器的温度输入。

如果启用,此保护功能将执行以下操作:

  • 当电机温度超过电机过热报警级别时发出电机过热报警信号

  • 当电机温度超过电机过热脱扣级别且持续时间长于电机过热脱扣延迟时触发电机过热脱扣

电机过热脱扣复位阈值参数设置允许脱扣复位之前温度必须下降的百分比。

电机过热脱扣和报警

A

电机温度

B

电机温度 ≥ 电机过热报警级别

C

电机温度 ≥ 电机过热脱扣级别

D

报警

E

脱扣

T

电机过热脱扣延迟

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?