DOCA0270FR-01

Surintensité

Les TeSys avatars avec alarme de surintensité activée signalent une alarme de surintensité si le courant de phase maximal dépasse le niveau d’alarme de surintensité à l’état Marche du moteur.

Les Avatars avec déclenchement surintensité lancent un déclenchement surintensité si le courant maximal de phase dépasse le niveau de déclenchement surintensité à l’état Marche du moteur pendant une durée plus longue que le délai déclenchement surintensité.

Alarme et déclenchement surintensité

I1

Courant phase 1

I2

Courant phase 2

I3

Courant phase 3

A

Imax

B

Imax ≥ Niveau d’alarme de surintensité

C

Imax ≥ Niveau de déclenchement surintensité

D

État Marche

E

Alarme de surintensité

F

Déclenchement surintensité

T

Délai déclenchement surintensité

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?