DOCA0270DE-01

Überstrom

TeSys avatars mit aktiviertem Überstrom-Alarm senden ein Überstrom-Alarmsignal aus, wenn der maximale Phasenstrom den Wert „Überstrom – Alarmstufe“ im Motorlaufzustand überschreitet.

Avatars mit aktivierter Überstromauslösung signalisieren eine Überstromauslösung, wenn der maximale Phasenstrom die Überstrom-Auslösestufe im Motorlaufstatus für längere Zeit als die Überstrom-Auslöseverzögerung überschreitet.

Überstromauslösung und -alarm

I1

Strom Phase 1

I2

Strom Phase 2

I3

Strom Phase 3

A

Imax

B

Imax ≥ Überstrom-Alarmstufe

C

Imax ≥ Überstrom-Auslösestufe

D

Laufstatus

E

Überstrom – Alarm

F

Überstrom – Auslösung

Di

Überstrom – Auslöseverzögerung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?