DOCA0270ZH-01

过流

如果电机在运行状态下的最大相电流超过“过流报警级别”,则已启用“过流报警”的 TeSys avatars 会发出“过流报警”信号。

如果最大相电流大于电机运行状态下的过流脱扣电平级别的时间超过过流脱扣延迟,则启用过电流脱扣的 Avatars 会发出过流脱扣信号。

过流脱扣和报警

I1

相 1 电流

I2

相 2 电流

I3

相 3 电流

A

Imax

B

Imax ≥ 过流报警电平级别

C

Imax ≥ 过流脱扣电平级别

D

运行状态

E

过流报警

F

过流脱扣

T

过流脱扣延迟

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?