Sobrecorrente
TeSys avatars com o Alarme de sobrecorrente habilitado sinalizam com esse alarme se a corrente máxima de fase excede o Nível de alarme de sobrecorrente no estado Em regime do motor.
Avatars com Disparo de sobrecorrente habilitado sinalizam um Disparo de sobrecorrente caso a corrente máxima de fase exceda o Nível de disparo de sobrecorrente no estado Em regime do motor por um período de tempo maior que o Temporizador de disparo de sobrecorrente.
Disparo e alarme de sobrecorrente
|
I1 |
Corrente da fase 1 |
I2 |
Corrente da fase 2 |
|
I3 |
Corrente da fase 3 |
A |
Imax |
|
B |
Imax ≥ Nível de alarme de sobrecorrente |
C |
Imax ≥ Nível de disparo de sobrecorrente |
|
D |
Estado Em regime |
E |
Alarme de sobrecorrente |
|
F |
Disparo de sobrecorrente |
T |
Temporizador de disparo de sobrecorrente |