DOCA0270KO-01

과전류

과전류 경보가 사용 설정된 TeSys avatars는 최대 위상 전류가 모터 실행 상태의 과전류 경보 수준을 초과할 경우 과전류 신호를 보냅니다.

Avatars는 과전류 트립 사용 설정 시 최대 위상 전류가 과전류 트립 지연 시간보다 긴 시간 동안 모터 실행 상태의 과전류 트립 수준을 초과할 경우 과전류 트립 신호를 전달합니다.

과전류 트립 및 경보

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

A

Imax

B

Imax ≥ 과전류 경보 수준

C

Imax ≥ 과전류 트립 수준

D

실행 상태

E

과전류 경보

F

과전류 트립

T

과전류 트립 지연

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?