Schutzfunktionen
TeSys island bietet umfangreiche Lastschutzfunktionen (einschließlich Thermoschutz) und elektrische Schutzfunktionen. Diese Funktionen können für den jeweiligen TeSys avatar aktiviert und so konfiguriert werden, dass sie auf bestimmte Betriebsbedingungen mit Alarmmeldungen und dem Auslösen von Lastauslösungen reagieren.
WARNUNG |
|---|
|
NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB
Sie müssen die Parameter der Schutzfunktion gemäß
dem erforderlichen Schutzgrad für die gesteuerten Motoren und
Lasten einstellen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
In der folgenden Tabelle sind die für alle avatars verfügbaren Schutzfunktionen aufgelistet. Die Funktionen können einzeln aktiviert und konfiguriert werden.
Schutzfunktionen
|
Lastschutzfunktionen |
Thermoschutzfunktionen |
|---|---|
|
|
|
Elektrische Schutzfunktionen |
|
|
In der folgenden Tabelle sind Parameter definiert, die mehreren Schutzfunktionen zugeordnet sind. Sie werden in den Abschnitten zu den Schutzfunktionen in dieser Anleitung verwendet.
Gängige Schutzfunktionsparameter
|
Parameter |
Definition |
|---|---|
|
<function name> Auslösung aktivieren |
Aktiviert die Auslösefunktion |
|
<function name> Auslöseverzögerung |
Zeiteinstellung, die die Dauer angibt, für die eine Auslösungsbedingung vorliegen muss, damit eine Auslösung ausgelöst wird |
|
<function name> Auslösestufe |
Einstellung, um einen Eingangswert zu definieren, der eine Auslösung auslöst |
|
<function name> Alarm aktivieren |
Aktiviert die Alarmfunktion |
|
<function name> Alarmstufe |
Einstellung, um einen Eingangswert zu definieren, der einen Alarm auslöst |
WARNUNG