保护功能
TeSys island 提供广泛的负载保护功能(包括热保护)和电气保护功能。可以为每个适用的 TeSys avatar 启用这些功能,并配置为通过发出报警消息和触发负载脱扣来对给定的运行状况做出反应。
![]() |
---|
意外的设备运行
确保根据被控电机和负载所需的保护等级设置保护功能参数。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
下表列出了适用于所有 avatars 的保护功能。这些功能可以单独启用和配置。
保护功能
负载保护功能 |
热保护功能 |
---|---|
|
|
电气保护功能 |
|
|
下表定义了与多种保护功能相关的参数。这些在本指南的所有保护功能部分中均适用。
通用保护功能参数
参数 |
定义 |
---|---|
<功能名称> 启用脱扣 |
启用脱扣功能 |
<功能名称> 脱扣延迟 |
时间设置,指定脱扣条件必须存在以触发脱扣的持续时间 |
<功能名称> 脱扣级别 |
用于定义触发脱扣的输入级别的设置 |
<功能名称> 启用报警 |
启用报警功能 |
<功能名称> 报警级别 |
用于定义触发报警的输入级别的设置 |