보호 기능
TeSys island 는 다양한 부하 보호 기능(열 보호 포함) 및 전기 보호 기능을 제공합니다. 이 기능들은 각 적용 가능한 TeSys avatar에 대해 사용하고 경보 메시지를 전달하고 부하 트립을 트리거하여 지정된 작동 조건에 반응하도록 구성할 수 있습니다.
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
제어 모터 및 부하의
필요한 보호 수준에
따라 보호 기능 매개
변수를 설정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
다음 표에는 모든 avatars 에 사용할 수 있는 보호 기능이 나와 있습니다. 이 기능들은 개별적으로 사용 및 구성할 수 있습니다.
보호 기능
|
부하 보호 기능 |
열 보호 기능 |
|---|---|
|
|
|
전기 보호 기능 |
|
|
다음 표에서는 여러 보호 기능과 관련된 매개 변수를 정의합니다. 이들은 이 설명서의 보호 기능 섹션 전체에 걸쳐 두루 언급됩니다.
일반 보호 기능 매개 변수
|
매개 변수 |
정의 |
|---|---|
|
<기능 이름> 트립 사용 |
트립 기능 사용 |
|
<기능 이름> 트립 지연 |
트립을 트리거하기 위해 이동 조건이 존재해야 하는 기간을 지정하는 시간 설정 |
|
<기능 이름> 트립 수준 |
트립을 트리거하는 입력 수준을 정의하는 설정 |
|
<기능 이름> 경보 사용 |
경보 기능 사용 |
|
<기능 이름> 경보 수준 |
경보를 트리거하는 입력 수준을 정의하는 설정 |
경고