Fonctions de protection
TeSys island offre une large gamme de fonctions de protection de charge (y compris la protection thermique) et de protection électrique. Ces fonctions peuvent être activées pour chaque TeSys avatar applicable, et configurées pour réagir à des conditions opérationnelles données, par la signalisation de messages d’alarme et par le lancement de déclenchements de charge.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Veillez à paramétrer les fonctions de protection
selon le niveau de protection requis des moteurs et charges commandés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Le tableau suivant répertorie les fonctions de protection disponibles pour tous les avatars . Les fonctions peuvent être activées et configurées individuellement.
Fonctions de protection
|
Fonctions de protection de charge |
Fonctions de protection thermique |
|---|---|
|
|
|
Fonctions de protection électrique |
|
|
Le tableau suivant définit les paramètres associés à de multiples fonctions de protection. Il y est fait référence tout au long des sections relatives à la fonction de protection dans le présent guide.
Paramètres communs aux fonctions de protection
|
Paramètre |
Définition |
|---|---|
|
Activer le déclenchement <Nom de la fonction> |
Active la fonction de déclenchement |
|
Délai déclenchement <Nom de la fonction> |
Réglage spécifiant la durée pendant laquelle une condition de déclenchement doit exister pour que le déclenchement ait lieu. |
|
Niveau de déclenchement <Nom de la fonction> |
Réglage définissant le niveau d’une entrée qui active un déclenchement |
|
Activer l’alarme <Nom de la fonction> |
Active la fonction d’alarme |
|
Niveau d’alarme <Nom de la fonction> |
Réglage définissant le niveau d’une entrée qui lance une alarme |
AVERTISSEMENT