DOCA0270TR-01

Koruma İşlevleri

TeSys island çok çeşitli yük koruması işlevleri (termik koruma dâhil) ve elektriksel koruma işlevleri sunmaktadır. Bu işlevler, ilgili her TeSys avatar için etkinleştirilebilir ve belirlenen çalışma koşullarına karşı, alarm mesajları vererek ve yük açtırmalarını tetikleyerek tepki verecek şekilde yapılandırılabilir.

UYARI
EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
Koruma işlevi parametrelerinin, kontrol edilen motorların ve yüklerin gerekli koruma seviyesine göre ayarlandığından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

Aşağıdaki tabloda, tüm avatars 'da kullanılabilen koruma işlevleri listelenmektedir. İşlevler, ayrı ayrı etkinleştirilebilir ve yapılandırılabilir.

Koruma İşlevleri

Yük Koruması İşlevleri

Termik Koruma İşlevleri

  • Sıkışma

  • Uzun Başlatma

  • Bayılma

  • Düşük akım

  • Aşırı akım

  • Hızlı Döngü Kilitlemesi

  • Hızlı Yeniden Başlatma Kilitlemesi

  • Termik Aşırı Yük

  • Motor Aşırı Isınması

Elektriksel Koruma İşlevleri

  • Faz Konfigürasyonu

  • Geçerli Faz Dengesizliği

  • Geçerli Faz Kaybı

  • Topraklama Akımı Algılama

  • Geçerli Faz Tersine Çevirme

Aşağıdaki tabloda, birden fazla koruma işleviyle ilişkili parametreler tanımlanmaktadır. Bu kılavuzda bunlara, koruma işlevleri bölümlerinde değinilmiştir.

Genel Koruma İşlevi Parametreleri

Parametre

Tanım

<işlev adı> Açtırma Etkinleştirme

Açma (trip) işlevini etkinleştirir

<işlev adı> Açtırma Gecikmesi

Bir açtırmanın tetiklenmesi için açtırma koşulunun var olması gereken süreyi belirtilen bir zaman ayarı

<işlev adı> Açtırma Düzeyi

Bir girişin, bir açtırmayı tetikleme düzeyini tanımlayan ayar

<işlev adı> Alarm Etkinleştirme

Alarm işlevini etkinleştirir

<işlev adı> Alarm Seviyesi

Bir girişin, bir alarmı tetikleme düzeyini tanımlayan ayar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?