Sous-intensité
La fonction Sous-intensité détecte une faible consommation de courant inattendue pendant l’état Marche. Cette condition est généralement associée à des moteurs tournant à vide, sans charge, par exemple après qu’une courroie ou qu’un arbre d’entraînement s’est brisé.
Lorsqu’elle est activée, cette fonction de protection effectue les opérations suivantes :
-
Lancement d’une alarme de sous-intensité lorsque le courant de phase moyen reste inférieur au niveau d’alarme de sous-intensité.
-
Si le moteur est en état Marche, lancement d’un déclenchement sous-intensité lorsque le courant de phase moyen reste inférieur au niveau de déclenchement sous-intensité spécifié, pendant une durée plus longue que le délai déclenchement sous-intensité spécifié.
Alarme et déclenchement sous-intensité
|
E1 |
Courant phase 1 |
E2 |
Courant phase 2 |
|
E3 |
Courant phase 3 |
A |
Imoy |
|
B |
Imoy ≤ Niveau d’alarme de sous-intensité |
C |
Imoy ≤ Niveau de déclenchement sous-intensité |
|
D |
État Marche |
E |
Alarme de sous-intensité |
|
F |
Déclenchement de sous-intensité |
Test |
Délai déclenchement sous-intensité |