DOCA0270DE-01

Unterstrom

Die Unterstromfunktion erkennt einen unerwarteten Niedrigstromverbrauch im Laufstatus. Dieser Zustand tritt normalerweise bei Motoren ein, die ohne Last leer drehen, z. B. wenn ein Antriebsriemen oder eine Antriebswelle beschädigt ist.

Wenn aktiviert, führt diese Schutzfunktion Folgendes aus:

  • Signalisierung eines Unterstromalarms, wenn der durchschnittliche Phasenstrom unter der angegebenen Unterstrom-Alarmstufe bleibt.

  • Löst bei einem Motor im Laufstatus eine Unterstrom-Auslösung aus, wenn der durchschnittliche Phasenstrom für eine längere Zeit als die angegebene Unterstrom-Auslöseverzögerung unter der angegebenen Unterstrom-Auslösestufe bleibt.

Unterstrom-Auslösung und -Alarm

I1

Strom Phase 1

I2

Strom Phase 2

I3

Strom Phase 3

A

B

IØ ≤ Unterstrom-Alarmstufe

C

IØ ≤ Unterstrom-Auslösestufe

D

Laufstatus

E

Unterstrom – Alarm

F

Unterstrom – Auslösung

T

Unterstrom-Auslöseverzögerung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?