DOCA0270PTBR-01

Subcorrente

A função Subcorrente detecta um baixo consumo de corrente inesperado durante o estado Em regime. Essa condição é normalmente associada a motores rodando livremente, sem carga — por exemplo, se uma correia de transmissão ou eixo estiver quebrado.

Se habilitada, essa função de proteção realiza o seguinte:

  • Sinaliza um Alarme de subcorrente quando a corrente média de fase permanece abaixo do Nível de alarme especificado para subcorrente

  • Se o motor estiver em estado Em regime, um Disparo de subcorrente será disparado quando a corrente média de fase ficar abaixo do Nível de disparo especificado para subcorrente por um período de tempo maior do que o Temporizador de disparo especificado para subcorrente

Disparo e alarme de subcorrente

I1

Corrente da fase 1

I2

Corrente da fase 2

I3

Corrente da fase 3

A

Iavg

B

Iavg ≤ Nível de alarme de subcorrente

C

Iavg ≤ Nível de disparo de subcorrente

D

Estado Em regime

E

Alarme de subcorrente

F

Disparo de subcorrente

T

Temporizador de disparo de subcorrente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?