DOCA0270KO-01

저전류

저전류 보호는 실행 상태 중 예기치 않은 저전류 소비를 감지합니다. 이 상태는 일반적으로 드라이브 벨트 또는 샤프트가 고장 난 경우 부하 없이 자유 실행 모터와 연관됩니다.

사용 설정된 경우 이 보호 기능은 다음을 수행합니다.

  • 평균 위상 전류가 지정된 저전류 경보 수준 밑으로 유지된 경우 저전류 경보 신호를 보냅니다.

  • 전동기가 실행 상태인 경우, 평균 위상 전류가 지정된 저전류 트립 수준 밑으로 유지되면 지정된 저전류 트립 지연 시간보다 더 긴 시간 동안 저전류 트립이 트리거됩니다.

저전류 트립 및 경보

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

A

Iavg

B

Iavg ≤ 저전류 경보 수준

C

Iavg ≤ 저전류 트립 수준

D

실행 상태

E

저전류 경보

F

저전류 트립

T

저전류 트립 지연

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?