DOCA0257ES-01

Desequilibrio de corriente

Descripción

La función de desequilibrio de corriente mide el porcentaje máximo de desviación entre la corriente media y la corriente de cada fase.

La medición del desequilibrio de corriente se basa en el coeficiente de desequilibrio calculado con las siguientes fórmulas:

Medición calculada

Fórmula

Si Iavg ≥ IFLC

Si Iavg ≤ IFLC

Donde
  • Iavg = corriente de fase RMS promedio

  • ILx = corriente RMS en la fase con la mayor desviación respecto a Iavg

  • IFLC = punto de ajuste de corriente a plena carga del motor

NOTA: El desequilibrio de corriente no está disponible en modo monofásico.

Características

La función de desequilibrio de corriente presenta las siguientes características:

Característica

Valor

Unidad

%

Resolución

1%

Intervalo de actualización

100 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.