DOCA0257ES-01

Protección de temperatura

Descripción

El TeSys Tera system admite entradas de temperatura:

  • Una entrada de temperatura en LTMT main unit, que puede configurarse como PT100 o PTC.

La función de protección de temperatura genera las siguientes señales:

  • Alarma: el valor de temperatura supera el nivel de alarma.

  • Disparo: El valor de temperatura supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera deseado.

Configuración de parámetros de la unidad principal de LTMT

La función de protección de temperatura de la LTMT main unit tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

PT100 trip level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

PTC trip level (applicable if PTC sensor is selected)

2700–4000 Ω in step of 1 Ω

2700 Ω

PTC trip level reset (if PTC sensor is selected)

1600–2300 Ω in step of 1 Ω

1600 Ω

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

PT100 alarm level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.