DOCA0257ES-01

Reversible directo en línea

Descripción

El arrancador reversible directo en línea requiere las siguientes entradas y salidas digitales:

  • Tres entradas digitales para el arranque en avance local, el arranque en retroceso local y la parada local del motor.

  • Dos salidas digitales para el comando de marcha en avance (SALIDA DEL CONTACTOR 1) y el comando de marcha en retroceso (SALIDA DEL CONTACTOR 2).

Diagrama de cableado

Ejemplo del diagrama de cableado del TeSys Tera system en modo reversible directo en línea:

KM1: SALIDA DEL CONTACTOR 1 (avance)

KM2: SALIDA DEL CONTACTOR 2 (retroceso)

NOTA: Hay un enclavamiento mecánico conectado a KM1 y KM2.

Diagrama lógico

El siguiente gráfico muestra el diagrama lógico del arrancador reversible directo en línea.

Principio de funcionamiento

Cuando se selecciona el modo reversible directo en línea, el motor se puede arrancar por cualquiera de los siguientes medios:

Si se recibe un comando de arranque en avance de cualquiera de estas fuentes y el motor está listo para arrancar (es decir, no se detectan causas de inhibición), TeSys Tera system activará la SALIDA DEL CONTACTOR 1 (principal en avance).

De forma similar, si se recibe un comando de arranque en retroceso de cualquiera de estas fuentes y el motor está listo para arrancar (es decir, no se detectan causas de inhibición), TeSys Tera system activará la SALIDA DEL CONTACTOR 2 (principal en retroceso).

La lógica del cambio de dirección depende de la Cambio de dirección .

TeSys Tera system desactivará la SALIDA DEL CONTACTOR 1 y la SALIDA DEL CONTACTOR 2 si se da alguna de las siguientes causas de parada del motor:

Asignación predeterminada de entradas y salidas digitales

Cuando se selecciona el tipo de arrancador Reversible Directo en Línea, la asignación y los ajustes predeterminados de las entradas y salidas digitales son los siguientes:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Local-START< DI

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

CONTACTOR OUTPUT 2

Trip

Tag

CNTR OP 1

CNTR OP 2

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.