DOCA0257ES-01

Placa de características

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
La aplicación de este producto requiere de conocimientos especializados en el diseño y la programación de sistemas de control. La programación, instalación, configuración, alteración y aplicación de este producto solo debe dejarse en manos de personal con dichos conocimientos especializados. Deben seguirse todos los códigos y normativas de seguridad locales y nacionales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La configuración del sistema se puede establecer mediante las siguientes interfaces:

  • Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.

Parameter name

Setting range

Default value

Tag*

MMR0000001

MMR0000001

Nominal Power

0.1–6553.5 KW

0.1 KW

Load Type

  • Motor

  • Heater

Motor

Number of Phases

  • Three Phase

  • Single Phase

Three Phase

Potencia nominal

El valor de potencia nominal introducido en el menú de la placa de características sirve como referencia para la protección relacionada con la potencia.

NOTA: El valor de corriente a plena carga es la IFLC correspondiente al tipo de arrancador seleccionado y la velocidad seleccionada mediante los comandos del motor.

Tipo de carga

TeSys Tera system admite motores (inductivos) y calentadores (resistivos) como tipos de carga. Puede configurar el tipo de carga en función de la carga.

El tipo de carga predeterminado es Motor, con el que están disponibles todas las funciones de TeSys Tera system, según la configuración del dispositivo.

Las siguientes funciones de protección están desactivadas en el tipo de carga Calentador:

  • Sobrecarga térmica

  • Rotor bloqueado

  • Rotor calado

  • Número máximo de arranques

  • Temporizador contra rotación inversa

  • Caída de tensión

  • Salida de bloqueo

El arrancador Directo en Línea se puede utilizar como controlador para el arranque o la parada del calentador en el tipo de carga del calentador.

Número de fases

Seleccione el ajuste Trifásico si el motor es trifásico y Monofásico si el motor es monofásico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.