DOCA0257ES-01

Enclavamiento de entrada digital

Descripción

Cualquier entrada digital de LTMT main unit o LTMT expansion module se puede configurar como enclavamiento para evitar el arranque del motor en ausencia de las entradas digitales requeridas. Del mismo modo, la respectiva Interlock Protection, si está activada, desconecta el motor en ausencia de enclavamiento. Se pueden utilizar un máximo de 12 entradas digitales como enclavamiento (1-12) y todos los enclavamientos cuentan con la función de protección.

La entrada de enclavamiento puede asignarse como una función, como una alarma o un disparo, que se ejecutará en ausencia de ese enclavamiento. El enclavamiento configurado como disparo disparará la LTMT main unit en caso de ausencia del enclavamiento correspondiente.

La función de Interlock Protection de entrada digital genera las siguientes señales:

  • Alarma: cuando el enclavamiento de entrada digital está desactivado.

  • Disparo: cuando el enclavamiento de entrada digital permanece desactivado más allá del tempo de espera especificado.

Configuración de parámetros

Cada función de Interlock Protection de entrada digital tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.