DOCA0257ES-01

Resumen

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Los valores de precisión mencionados en las secciones son válidos en condiciones equilibradas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La LTMT main unit mide en tiempo real los valores de corriente, tensión, potencia, entradas analógicas, temperatura y parámetros específicos del motor.

La LTMT main unit utiliza estas mediciones para ejecutar funciones de protección, control, supervisión y lógica. En este apartado se describe de forma detallada cada medición.

Desde la LTMT main unit se puede acceder a todos los valores de parámetros mediante las siguientes interfaces:

  • Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.