Modos de funcionamiento
Puede configurar la fuente de control motor para cuatro modos de funcionamiento:
-
Local 1 (L1)
-
Local 2 (L2)
-
Local 3 (L3)
-
Remoto (R)
TeSys Tera system permite comandos de Arranque o Parada del motor desde las siguientes fuentes de control:
-
HMI: Comandos de Arranque o Parada desde el LTMTCUF control operator unit o TeSys Tera DTM.
-
DI local (arranque L/parada L): comandos de arranque o parada desde un panel de control local cercano al motor, conectado a las entradas digitales de TeSys Tera.
-
Entrada digital remota (arranque R/parada R): Comandos de arranque o parada desde un panel de control remoto, conectado a las entradas digitales de TeSys Tera.
-
Comunicación: Comandos de Arranque o Parada desde un PLC o DCS a través de la red de comunicación.
-
Personalizado: comandos de arranque o parada desde la lógica personalizada.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de selección de la fuente de control del motor para los diferentes modos de funcionamiento.
|
Motor control |
Operating modes |
Motor control source |
||||
|
HMI |
Local DI |
Remote DI |
Communication |
Custom |
||
|
Start |
Local 1 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Local 2 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Local 3 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Remote |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Stop |
Local 1 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Local 2 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Local 3 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Remote |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Selección del modo de funcionamiento
Solo puede activarse un modo de funcionamiento al mismo tiempo.
El modo de funcionamiento activo se puede seleccionar a través de HMI, entradas digitales o comunicación, según la configuración de selección de modo.
Selección del modo de funcionamiento mediante la HMI
Si el ajuste de selección de modo es HMI, la selección del modo de funcionamiento Local 1, Local 2, Local 3 y Remoto se puede realizar desde LTMTCUF control operator unit. Puede seleccionar el modo de funcionamiento deseado en la unidad de control pulsando la tecla Local/Remoto mientras se muestra la pantalla Inicio. Una vez seleccionado el modo de funcionamiento desde la unidad de controlador, el modo permanecerá igual hasta que lo cambie a otro modo.
Selección del modo de funcionamiento mediante entradas digitales
Si la opción Selección del modo está establecida en Entrada digital, el modo de funcionamiento se selecciona mediante las entradas digitales asignadas a Selección del modo 1 o Selección del modo 2. Puede configurar al menos una entrada digital en la configuración de entradas digitales mediante el TeSys Tera DTM.
Se pueden dar las siguientes combinaciones de selección del modo mediante entradas digitales:
-
Se asigna una sola DI a Selección del modo 1 en la configuración de DI:
Operating mode
Mode Selection 1 DI
Local 1
OFF
Remote
ON
-
Se asigna una sola DI a Selección del modo 2 en la configuración de DI:
Modo de funcionamiento
Entrada digital de selección del modo 2
Local 1
Desactivada
Local 2
Activada
-
Se asignan dos DI a Selección del modo 1 y Selección del modo 2 en la configuración de DI:
Operating mode
Mode Selection 1 DI
Mode Selection 2 DI
Local 1
OFF
OFF
Remote
ON
OFF
Local 2
OFF
ON
Local 3
ON
ON
Selección del modo de funcionamiento mediante comunicación
Si la opción Selección del modo está establecida en Comunicación, el modo de funcionamiento se selecciona configurando los bits de selección del modo de funcionamiento según corresponda. Para obtener más información, consulte la guía de comunicación de TeSys Tera adecuada.
|
Operating mode |
Mode Selection 1 Bit |
Mode Selection 2 Bit |
|
Local 1 |
0 |
0 |
|
Remote |
1 |
0 |
|
Local 2 |
0 |
1 |
|
Local 3 |
1 |
1 |