DOCA0257ES-01

Sobrecorriente normal inversa

Descripción

El TeSys Tera system proporciona la función de protección contra sobrecorriente normal inversa (IEC clase A - Inverso estándar).

El tiempo de disparo de la protección contra sobrecorriente normal inversa viene dado por la fórmula:

Donde:

  • T = tiempo de disparo

  • TMS = multiplicador de tiempo

  • Los valores k y α son las constantes del tipo de curva. Para la curva estándar inversa, k = 0,140 y α = 0,020

  • I = corriente real

  • Ip = ajuste de corriente de activación

La protección contra sobrecorriente normal inversa genera las siguientes señales:

  • Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor supera el nivel de alarma.

  • Disparo: Cualquiera de las corrientes de fase del motor supera el nivel de disparo durante el tiempo derivado de la curva IEC clase A y el ajuste de tiempo de espera (TMS).

Configuración de parámetros

La función de protección contra sobrecorriente normal inversa tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay (TMS)

0.1–20.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.