DOCA0257ES-01

Códigos de error interno del dispositivo

Código de error interno detectado Descripción

1

Detección de error de comunicación del módulo de sensor

2

Restablecimiento de error de comunicación del módulo de sensor

3

Detección de error de comunicación LTMT expansion module

4

Restablecimiento del error de comunicación LTMT expansion module

5

Detección de error de comunicación HMI

6

Restablecimiento del error de comunicación HMI

7

Detección de error de interfaz EEPROM

8

Restablecimiento de error de interfaz EEPROM

9

Detección de error de suma de comprobación de EEPROM

10

Restablecimiento de error de suma de comprobación de EEPROM

11

Detección de error de configuración

12

Restablecimiento de error de configuración

13

Detección de error de interfaz PROFIBUS DP

14

Restablecimiento de error de interfaz PROFIBUS DP

15–16

Reserva

17

Detección de tiempo de espera agotado en el dispositivo de vigilancia de la unidad principal

18

Restablecimiento de error por tiempo de espera agotado en el dispositivo de vigilancia de la unidad principal

19

Detección de batería baja

20

Restablecimiento de error de batería baja

19–22

Reservado

23

Detección de error de entrada de temperatura de LTMT main unit

24

Restablecimiento de error de entrada de temperatura de LTMT main unit

25

Desbordamiento del registro de energía

26

Restablecimiento de error por desbordamiento del registro de energía

27

Error detectado durante la iniciación LTMT expansion module

28

reinicio del error de iniciación LTMT expansion module

29

Detección de error de inicialización del RTC

30

Restablecimiento de error de inicialización del RTC

31

Reservado

32

Reservado

33-64

Reservado

65

Detección de tiempo de espera agotado en el dispositivo de vigilancia de LTMTCT/LTMTCTV sensor module

66

Restablecimiento de error por tiempo de espera agotado en el dispositivo de vigilancia de LTMTCT/LTMTCTV sensor module

67

Detección de error de conversión del ADC

68

Restablecimiento de error de conversión del ADC

69

Detección de error de flash

70

Restablecimiento de error de flash

71

Detección de error de UART

72

Restablecimiento de error de UART

73

Configuración de tensión no detectada

74

Restablecimiento de error de configuración de tensión

75-76

Reservado

77

Detección de error de calibración

78

Restablecimiento de error de calibración

79

Detección de error de medición de VL1

80

Restablecimiento de error de medición de VL1

81

Detección de error de medición de VL2

82

Restablecimiento de error de medición de VL2

83

Detección de error de medición de VL3

84

Restablecimiento de error de medición de VL3

85

Detección de error de medición de ganancia baja de IL1

86

Restablecimiento de error de medición de ganancia baja de IL1

87

Detección de error de medición de ganancia alta de IL1

88

Restablecimiento de error de medición de ganancia alta de IL1

89

Detección de error de medición de ganancia baja de IL2

90

Restablecimiento de error de medición de ganancia baja de IL2

91

Detección de error de medición de ganancia alta de IL2

92

Restablecimiento de error de medición de ganancia alta de IL2

93

Detección de error de medición de ganancia baja de IL3

94

Restablecimiento de error de medición de ganancia baja de IL3

95

Detección de error de medición de ganancia alta de IL3

96

Restablecimiento de error de medición de ganancia alta de IL3

97-128

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.