DOCA0257ES-01

Rotor bloqueado

Descripción

La función de protección contra rotor bloqueado protege el motor durante el arranque. La condición de rotor bloqueado se produce principalmente debido a una carga excesiva o a una conexión inadecuada entre el rotor y el eje. La función de protección contra rotor bloqueado solo está activa durante el tiempo de arranque del motor.

La función de protección contra rotor bloqueado genera las siguientes señales:

  • Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor supera el nivel de alarma durante el arranque del motor.

  • Disparo: Cualquiera de las corrientes trifásicas del motor supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado durante el arranque del motor.

Configuración de parámetros

La función de protección contra rotor bloqueado tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.